This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-PSFB-DCDC:软件在哪里?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-PSFB-DCDC, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924904/tidm-psfb-dcdc-where-is-the-software

器件型号:TIDM-PSFB-DCDC
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

我找不到适用于 TIDM-PSFB-DCDC 套件的软件。

可以帮帮我吗?

提前感谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月、

    根据用户指南、您可以在 controlSUITE 中找到该软件:

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!!