This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer v1 &Code Composer v6.2或 v9.3:如果仅连接到运行的目标、即不进行调试、GUI 将不起作用

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924662/ccs-tms320f28335-gui-composer-v1-code-composer-v6-2-or-v9-3-gui-does-not-work-if-only-connected-to-running-target-i-e-not-debugging

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我以为我以前能够在连接到正在运行的目标的同时运行 GUI Composer v1 GUI。  但是、这似乎现在不起作用、即我的 GUI 上到处都是红色的 xs (这意味着小工具未连接到正在运行的代码)。

调试目标时、GUI 运行正常。

CCS 刚刚连接到正在运行的目标时、我是否应该能够运行 GUI?

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    stevenh 说:
    在 CCS 刚刚连接到正在运行的目标时,我是否应该能够运行 GUI?

    如何连接到正在运行的目标? 您是否以实时模式进行连接、以便 CCS 连接到正在运行的目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我右键点击"Target Configurations"中的目标配置文件、然后选择"launch selected configuration"。  然后、我在调试窗口中右键点击调试器、并选择"connect to target"。

    经过一点思考、我决定仅使用符号开始调试(不下载)。  可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是由于符号不可用而导致的。  

    在以另一种方式连接时、即通过调试窗口连接时、是否可以使用符号进行调试?