This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:28054M 是否支持绝对编码器?

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924936/tms320f28054m-does-28054m-support-absolute-encoder

器件型号:TMS320F28054M

28054M 是否支持绝对编码器? 如果没有、是否有支持该功能的芯片? 增量编码器不能很好地与我们的项目配合使用。

请提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有任何现成的工具来帮助在该器件上启用绝对编码器接口。  我们在 F2837x 和 F28004x 器件上提供了 T-format 编码器接口的参考示例(https://www.ti.com/tool/TIDM-1011)。  该基准使用 C2000可配置逻辑块、因此不可移植到 F28054。  

    此致

    Lori