This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:DSP 传播延迟问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919246/tms320f28377d-dsp-propagation-delay-questions

器件型号:TMS320F28377D

我将此 DSP 用于 PWM 电机控制应用。 我尝试为系统设置适当的死区时间,但似乎无法确定通过 DSP 的传播延迟和通道间偏差是多少。 另一个分量是 PWM 分辨率延迟。 下面列出了我的问题。 请向我指出能够提供帮助的合适人员。

 

  1. 我找到了提到25ns 延迟时间的表5-60。 对于任何给定的 GPIO 引脚或通道、这是从输入到输出的 DSP 延迟吗?

    1. 我是否正确地假设传播延迟是由于信号必须通过的任何栅极和线路长度造成的?

  2. DSP 分辨率在 DSP 的整体传播延迟中有何作用?

    1. 如果是、DSP 延迟与 DSP 分辨率延迟有何不同?

    2. 我是否正确地假设分辨率基于时钟频率的高、以根据逻辑确定信号的设置位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Michael David"]

    我找到了提到25ns 延迟时间的表5-60。 对于任何给定的 GPIO 引脚或通道、这是从输入到输出的 DSP 延迟吗?
    我是否正确地假设传播延迟是由于信号必须通过的任何栅极和线路长度造成的?

    [/报价]

    此延迟是使用 PWM 跳闸功能时的延迟。
    如果某个 GPIO 被用作一个跳闸输入-这个参数表示延迟时间、跳闸输入激活至 PWM 高阻态(或者任一强制状态)。
    这与死区时间无关。
    此延迟是由于逻辑无法检测跳闸输入、对 PWM 输出施加强制操作以及其他片上传播延迟。

    [引用用户="Michael David"]

    DSP 分辨率在 DSP 的整体传播延迟中有何作用?

    1. 如果是、DSP 延迟与 DSP 分辨率延迟有何不同?

    2. 我是否正确地假设分辨率基于时钟频率的高、以根据逻辑确定信号的设置位置。

    [/报价]


    对于死区时间、您将使用死区子模块插入所需的死区时间。
    PWM 的互补输出在偏斜情况下密切匹配。 它不会随 PWM 输出的分辨率变化。

    通过使用时钟方法可实现高达系统时钟的分辨率、而通过其他方法可实现超越系统时钟的更精细分辨率。
    器件技术参考手册的"高分辨率 PWM"一章中介绍了相关详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 因此、如果我们不使用 GPIO 引脚作为跳闸输入、那么25ns 将不会是传播延迟的准确表示、这是正确的吗? 那么、我应该使用高分辨率 PWM 一章来更好地了解延迟、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    高分辨率 PWM 只能提供更高的 PWM 波形分辨率(边缘放置)。 它与跳闸相关的延迟无关。
    出于保护功率级的各种原因、您的应用可能需要跳闸。
    因此、无论正常 PWM 或高分辨率 PWM 如何、您都将观察到此延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您会说、无论 PWM (跳闸功能)是正常的还是高分辨率 PWM、25ns 传播延迟仍然有效、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确!