This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:用于 TMS320F28377x (S 或 D)的功耗估算器工具

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923717/tms320f28377s-power-estimator-tool-for-tms320f28377x-s-or-d

器件型号:TMS320F28377S

尊敬的 TI 朋友和家人:

 我们的客户正在寻找功耗估算器工具,而不是手动处理数据表中的数据,因为虽然我们有一个适用于 F28004x 系列的 C2000功耗估算器,但我不确定我们还有一个适用于较新的 F28377的评估器:

https://www.ti.com/tool/C2000-F28004X-POWER-EST-CALC

 我们是否有或即将有类似的 F28377x 功耗估算器工具?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    根据我的了解、我认为该工具不适用于 F28377x 器件、我必须与团队进行核实、并将在下周初确认。

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、您好!

    没问题、但感谢您的回复。  是的、请告知我们您可以确认的内容。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我已确认、该工具不适用于 F28377x 器件。

    您是否在寻找任何特定的内容?

    此致、

    Nirav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nirav、没有、客户只是在寻找比手动流程更简单的方法。  还可以、但希望有一天该工具会可用。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris、一定会将此信息反馈给相关团队。

    此致、

    Nirav