This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMSM 无传感器控制

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8312, DRV8301, TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924349/pmsm-sensorless-control

主题中讨论的其他器件:DRV8312DRV8301TMDSHVMTRINSPIN

您好!

我想知道 C2000系列中能够为 PMSM 执行无传感器控制技术的控制器。  

此外、我还想知道开发套件板(如果可用)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您是否正在寻找完整的无传感器电机驱动器封装。 下面的链接 显示了一些有关 instaSpin-FOC 的基本信息

    您可以使用 F28069+ InstaSpin +评估套件(DRV8312、DRV8301、TMDSHVMTRINSPIN)运行无传感器算法。 此外、F28004X、F2837X 还能够采用无传感器算法。

    如果您提供有关项目的更多详细信息、我们的专家可以帮助您找到正确的器件。

    最棒的

    John