This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:Arduino + DRV8312-C2-KIT

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/924233/drv8312-c2-kit-arduino-drv8312-c2-kit

器件型号:DRV8312-C2-KIT

您好、是否可以将 Arduino MCU (特别是 Arduino Nano MCU)与 DRV8312-C2-KIT 评估套件配合使用来进行电机控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该套件专为 Piccolo controlCARD 而设计。

    我发现有些人使用 Piccolo controlCARD 来驱动电机、并将 Arduino 配对用于通信、但没有看到有人使用 Arduino 直接驱动 DRC8312。

    您是否有任何理由使用 Arduino MCU?