This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:F28388 EtherCAT 电路

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923949/tms320f28388d-f28388-ethercat-circuit

器件型号:TMS320F28388D

您好、专家、

我的客户希望将 F28388用作从站、但该从站不需要 EtherCAT 输出、只需要 EtherCAT 输入、在他们的原理图设计中、他们能否移除用于 EtherCAT 输出的 PHY 电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很好、

    您是否意味着,两个端口中只有一个端口(这将是最后一个从端口或连接到主端口的唯一从端口)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    是的、这是最后一个从器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    除了删除输出端口的 PHY 电路之外、是否在 DSP 电路中设置任何其他配置电路? 是否需要修改软件级别?

    此致、

    丁孔河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    EtherCAT 仅支持1个 PHY 端口。

    Dingkunhe、

    您不必为 PHY1连接连接使用 GPIO。 在软件中、您可以跳过 EtherCAT 的 PHY1 GPIO 配置。

    此致

    Chris