请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 尊敬的开发人员:
有人能告诉我如何使用这些模型吗? 这些模型的用途是什么?
谢谢
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的开发人员:
有人能告诉我如何使用这些模型吗? 这些模型的用途是什么?
谢谢
此致
您好!
BSDL 模型与软件工具配合使用、以实现边界扫描测试。 例如、电路板制造商使用边界扫描将测试信号从电路板上一个芯片的引脚发送到该电路板上另一个芯片的引脚。 软件工具驱动来自第一个芯片的信号并在第二个芯片上侦听相同的信号。 这验证了连接两个引脚的电路板走线未断裂、且焊点良好。 对于软件工具正在使用的每个芯片、它必须知道它有多少个引脚、这些引脚是输入和输出等 这是 BSDL 文件进入图片的位置-它提供边界扫描工具驱动信号或监听信号所需的所有引脚信息。
此致、
Peter