This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2811:TMS320F2811PBKA CG-98A 故障

Guru**** 2929630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923826/tms320f2811-tms320f2811pbka-cg--98a-failure

器件型号:TMS320F2811

我们面临编程错误 TMS320F2811PBKA 器件、其正文标记为 CG-98A (已附上图像)

1) 1)我们使用日期代码为 CG-99A 且编程已通过的新材料替换了器件。

2)通过时(正常电路板)、替换为 CG-98A 生产日期代码材料电路板出现故障、错误如下所示

因此,我们怀疑98A 的批次代码出现故障。 50#故障、我们发现材料的批次代码为98A。

我们正在使用的 XDS100V3仿真套件。

我们在 TI 门户中提出了索赔、但却拒绝了关于仿真器的说法。 但是、如果仿真器存在问题、为什么在编程中会传递其他日期代码材料? 为什么只有生产日期代码为98A 的材料出现故障?

请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhavi、

    请查看 我们的客户退货网页 、了解有关如何将疑似故障器件退回 TI 的说明。  如果您从 TI 授权经销商处购买了器件、则需要与他们合作以退回器件。  如果这些是从 TI store 购买的、您将在上一页看到几个链接、其中介绍了如何启动疑似故障器件的退货。

    我不知道为什么索赔被拒绝、如果您遇到上述问题、请告诉我、我将尝试帮助您找到正确的地方。

    最棒的
    Matthew