请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我注意到 XBARREGS.XBARFLG2有一个 INPUT 6字段(用于 XINT3)、但 XBARREGS.XBARCLR2没有 INPUT 6字段。 但是、它确实有一个 input7字段(XBARFLG2没有此字段)。
根据下面的数字以及我刚刚运行的几项测试、我猜这只是 TRM 中的一个拼写错误、但我也想在这里进行验证。
请告诉我。
谢谢、
Cameron