This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:XBARFLG2 INPUT6 &放大器;XBARCLR2 INPUT7

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923672/ccs-tms320f28377s-xbarflg2-input6-xbarclr2-input7

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我注意到 XBARREGS.XBARFLG2有一个 INPUT 6字段(用于 XINT3)、但 XBARREGS.XBARCLR2没有 INPUT 6字段。 但是、它确实有一个 input7字段(XBARFLG2没有此字段)。

根据下面的数字以及我刚刚运行的几项测试、我猜这只是 TRM 中的一个拼写错误、但我也想在这里进行验证。

     

请告诉我。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您回答正确-这似乎是文档中的一个拼写错误。
    我将提出修复文档的请求。 谢谢你。
    在这两个位置、它应该都是 INPUT6。