This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:2 QEP IO 响应之间的最小时间限制?

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922227/f28m35h52c-mini-time-limiti-between-2-qep-io-responding

器件型号:F28M35H52C

我们将使用一个 MCU 的两个 QEP、一个是输入、另一个是输出、输出从输入复制。

我们是否可以将 MCU 设置为通过硬件从输入响应而不是通过软件响应输出的模式? 2 QEP IO 响应之间的最短时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    我不理解您的问题。 eQEP 模块信号均为输入、旨在连接到增量编码器。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时、我们需要从增量编码器复制脉冲以成为 IO 输出(可能使用另一个 QEP 作为 IO)、QEP 和 IO 之间的延时时间受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入 QEP 与输出 IO 之间的连接应该是硬件、而不是软件、F28M35是否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我认为我理解。 您想在特定时间将 eQEP 输入更改为常规数字输出、对吧?

    eQEP 模块没有内置此功能、因此我认为您必须在软件中处理此功能。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,软件不是很快。