This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:BOOP/Sepic 示例

Guru**** 2539010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923220/ccs-c2000ware-digitalpower-sdk-boost-sepic-example

器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想知道 Digital-Power-SDK 中是否会有一个示例项目、例如用于升压或 SEPIC 器件的直流/直流同步降压转换器。

如果没有、您是否认为可以修改降压示例以将其用作升压?

软件代码中需要修改的行在哪里?

谢谢、致以诚挚的问候

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我不知道有任何计划增加这样一个例子。

    降压示例是开发升压解决方案的合理起点。  我认为、主要区别在于能量相对于 PWM 信号传输到输出级时的反相性质。  根据硬件的不同、软件更改可能会限制为几个时序调整以降低噪声。  当然、也需要调整控制环路。

    Tommy