This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:针对低通滤波的 RC 值

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, DRV8343-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922905/tms320f28035-rc-values-for-low-pass-filtering

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件: DRV8343-Q1

您好!

我对 DRV8343S-Q1 EVM 板中使用的 TMS320F28035 MCU 低通滤波的 RC 值有疑问。 电流检测引脚 Isen_A、Isen_B、Isen_C 使用 R=56欧姆和 C=2200pF、这会导致极快的时间常数、大约120ns。 我查看 TMS320F28035的数据表、在表3-1中、ADC 转换时间为217ns。 假设误差为1%、则 RC 的5倍等于600ns、这大于217ns 的 ADC 转换时间。 我想知道、在这个 EVM 电路板设计中、2200pF 的 C 是否过大。 请提供建议。

另一个问题是 DRV8343S-Q1 EVM 设计尝试滤除的频率是多少? 对于45KHz PWM、在我看来、高于45KHz 的频率应该被过滤掉。 如果是这种情况、RC 应该大约为1/(5*f_SW)= 4.5us。 从这个角度来看、R 和 C 都应该更大。 我的理解是、C 值应大于 MCU 内部的 C_sample、以便 C_sample 可以充满电。 MCU 是否具有最大 RC 值限制? 如果是、是什么?

因此,我感到困惑。 感谢您深入了解 ADC 的 RC 滤波器设计。

谢谢、

John