This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRINSPIN:如何将 TMDSHVMTRINSPIN 套件连接到 GUI insta spin FOC?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922985/ccs-tmdshvmtrinspin-how-to-connect-tmdshvmtrinspin-kit-to-gui-insta-spin-foc

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生/女士

我们正在使用 TMDSHVMTRINSPIN 开发套件、我们希望使用此开发套件和 F2806控制卡运行 PMSM 电机、是否需要在启动 GUI 之前连接交流电源?

您能否提供使用 GUI instaspin 补偿软件运行电机的步骤。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设交流电源是指 TMDSHVMTRINSPIN 套件的输入电压。

    是的、您需要向电路板施加交流电压。

    下面的用户指南中提供了详细步骤。

    最棒的

    John