This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CPU2会影响 CPU1的运行、请帮助查看? 谢谢你。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919555/tms320f28379d-cpu2-affect-the-operation-of-cpu1-please-help-to-see-thank-you

器件型号:TMS320F28379D
  • 当仅 CPU1运行时、   CPU1控制的 LLC 变压器电流如下:

    当 CPU1和 CPU2协同工作时、   CPU1控制的 LLC 变压器电流如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clayton Greenbaum、

       

        我使用 CPU1控制 LLC (直流/直流)的环路控制。 使用 CPU2。控制另一个 LLC

        发现当 CPU2和 CPU1同时运行时、7hk 振荡将叠加在由 CPU1控制的 LLC 的输出电流上。

       问题已经解决。 谢谢你

        这是因为当 TBCTR 为零时、CPU2使用的 EPWM 会同步 CPU1使用的 EPWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5890764:

    感谢您的更新。 很高兴您能找到 PWM 同步问题。

    最棒的

    Clayton Greenbaum