This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:C2000ware 版本

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922448/tms320f280049-c2000ware-versions

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

各位专家:

客户一直在使用 C2000ware v2.01.00.00开发他们的程序。
目前、最新版本为 v3.02.00.00。
开发阶段接近最终阶段、因此他们希望避免此时的版本更新。
否则、如果他们将版本更改为 V3.02.00.00、则必须再次进行软件评估。

如果他们使用 v2.01.00.00进行生产、他们希望知道任何风险或问题。
提前感谢您的善意观察。

此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    我想他们可以使用 v2.01.00.00投入生产。 对于 F28004x、v2.01.00.00和 v3.02.00.00之间没有进行重大更改。

     添加了基于 SYS 配置的示例、并添加了一些其他示例。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    非常感谢您的澄清。
    将与客户分享。

    此致、
    Hitoshi