This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSHVMTRPFCKIT:Auxsuppli-400Vin 至14V-5V

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919266/ccs-tmdshvmtrpfckit-auxsupply-400vin-to-14v-5v

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 您好、

我在使用 HVMotorCtrl+PFC、但没有找到 Auxsuppli-400Vin 转14V-5V 的方框说明、

请帮我找到 powerSUITE 中的原理图。

提前感谢您、

S.Tarik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是基于 C2000 MCU 的设计。 它是一个外部偏置电源模块。 您可以像这样设计自己的偏置电源。 我们对此没有太多详细信息。 我们只有一个 pdf 原理图。 请参见随附的。

    Shamime2e.ti.com/.../PR902A_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想构建我自己的 PCB、

    您能否共享 BOM 组件文件、

    我无法确定电容器0603 ET 0805的最大电压...

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有用于此设计的 BOM。 这是 TI 的另一个团队(电源管理)提供的非常旧的设计。 您可以查看 TI 电源团队的全新偏置电源参考设计

    https://www.ti.com/power-management/overview.html

    Shamim