This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:AFE031的控制套件中不提供应用软件文件

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-AFE031-DF1, AFE031, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922863/ccs-tms320f28379d-application-software-files-are-not-available-in-control-suite-for-afe031

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D、 BOOSTXL-AFE031-DF1、 AFE031、 C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我已订购 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-AFE031-DF1。  但为 AFE031开发的应用在控制套件中不可用。 数据表中给出的路径根本不可用。 请提供应用 软件文件。

 请参阅以下文件名

C:\ti\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\CPU1

 boostxl_afe031_f28379d_pwmmode

•boostxl_afe031_f28379d_dacmode

•boostxl_afe031_f28379d_rx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些文件似乎位于 C2000Ware 中、您需要下载这些文件。

    请参阅 SBOU223的第3.1节、其中提到了 C2000Ware。

    谢谢、

    Sira