This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:C2000 Gang 怀疑

Guru**** 2538130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922436/tms320f28027-c2000-gang-doubts

器件型号:TMS320F28027

您好!

客户正在使用 C2000 Gang 进行编程。

有几个疑问:

1) 1)校验和用于 Gang 内部验证。 校验和计算的是什么?  对于不同版本的 Gang GUI、它们是否相同? 我知道、会计算代码内容、代码名称、映像名称。  

2) 2) 3.3V 电源、Gang 内部的逻辑是什么? 在 Gang 的不同固件之间、逻辑是否相同? 客户有两个、一个可以为目标板提供3.3V 电压、而另一个无法提供3.3V 电压。  

非常感谢。

BR、Jordan