This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:外部晶振建议

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921838/tms320f280025-external-crystal-recommendation

器件型号:TMS320F280025

您好!

我有一个来自客户的问题。
是否有任何推荐用于 F280025x 器件的外部晶体?

客户更喜欢以下产品:
-Seiko EPSON

-Murata

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指派给该问题的专家的职位已不在。 请在周一回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    我们不是晶体制造商、因此我们不能真正推荐晶体。 但是、如果您的客户希望有一个选择、他们可以选择我们在 Launchpad 和 controlCARD 上使用的晶体。