This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28376S:在 EABI 上禁用条件链接

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922125/compiler-tms320f28376s-disable-conditional-linking-on-eabi

器件型号:TMS320F28376S

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的先生:

我们正在开发基于28376S 的控制器 ,到目前为止,我们已经使用 TI COFF 的输出格式选项进行了编译,并有链接段的特定需求

未显式调用的函数(加载到 RAM 中并被调用的函数),为此,我们设置了禁用条件链接和忽略.clink 的链接器选项。

现在我们正在考虑转换为 EABI 格式,并考虑 EABI 不支持上述链接器选项的外部错误,是否有其他替代 方法?

Eyal。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    您应该能够构建 EABI 格式。 EABI 格式不需要.clink 段。

    请参阅 C2000编译器文档(第101页)

    www.ti.com/.../spru513t.pdf

    以下是从文档复制/粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Santosh ,

    感谢您的参考和澄清,因此,我在 EABI 中复杂时,迫切需要生成相同的行为  

    使所有部分都不符合删除要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eyal、

    您是否能够解决问题或仍遇到问题?