This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:串行闪存编程器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920167/tms320f28388d-serial-flash-programmer

器件型号:TMS320F28388D

您好、香榭丽舍

F28388D 似乎不支持串行闪存编程器。

C2000Tm微控制器的串行闪存编程



我们是否有 F28388D 串行闪存编程器的任何更新?
感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    计划在2021年初进行更新。   

    客户可以改用 Codeskin 的 C2prog - https://www.codeskin.com/programr 吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的更新。
    我已经传达了这一信息、并介绍了 Codeskin 的 C2prog。

    此致、
    Hitoshi  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    谢谢你。  如果他们对此有任何疑问、请通过 info@codeskin.com 与 Codeskin 联系。

    如果需要任何澄清、Codeskin 将与我们联系。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的信息。
    此致、
    Hitoshi