This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:TI Piccolo C2000系列 MCU 目标需要 OpenOCD MCU 目标配置文件

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920952/tms320f28034-openocd-mcu-target-configuration-file-is-needed-for-ti-piccolo-c2000-series-mcu-target

器件型号:TMS320F28034
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

问题:

Ubuntu 上的 Uniflash 工作正常、可使用 TI XDS-110对 PCBA 进行编程、但 Uniflash 不能在 Raspberry PI 上运行、因为它不能在 Pi ARM 处理器平台上运行。

目标:

我的目标是能够使用 openOCD 对 PCBA 中使用的 TMS320F28034进行编程、因为它具有跨平台支持和 TI XDS-110仿真器。

查找:

已验证 XDS-110是否受支持、并可与 Ubuntu 18.04上的 OpenOCD 配合使用。 Simulink TI LaunchPad 似乎具有原生 OpenOCD 支持、但找不到任何对 piccolo 芯片的支持。

问题:

缺少用于 OpenOCD 的 Piccolo TMS320F28034 MCU 所需的目标配置文件、我希望某个人或 TI 支持团队响应我的案例编号 CS0224815可以提供该文件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sezer、

    TI 没有计划使用 OpenOCD 支持 C2000器件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢