This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:我们可以使用 AIO 作为 eCAP 的输入来测量脉冲信号吗?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/922004/tms320f280025c-could-we-use-aio-as-input-of-ecap-to-measure-pulse-signal

器件型号:TMS320F280025C

您好、专家、

我们是否可以使用 Xbar 将 AIO 连接到 eCAP 来测量频率或占空比? 当我们忽略串扰(不将 ADC 与 AIO 一起使用)时、使用 AIO 作为数字输入与使用 GPIO 之间有何区别?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是-这可被用作 eCAP 的输入。
    您可以在 InputXbar 中选择相应的 IO 编号并馈入 eCAP。

    [引用用户="Zhou Fang67"]忽略串扰(不使用带 AIO 的 ADC)时,使用 AIO 作为数字输入与使用 GPIO 之间有何区别?
    AIO 仅支持输入模式。 因此、对于这个用例、没有差异并且 eCAP 是输入函数。