主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好、我叫 Iulian Popa。
我是´m 萨拉戈萨大学的学生。´m 使用您的开发板'LAUNCHXL-F280049C'、当我尝试使用 driverlib 中的一些示例项目时、我会遇到一些问题。
首先、我使用:
- CodeComposer 版本9.3
- C2000Ware 版本3.1.0.00
我 使用以下版本开始了我自己的项目(基于 C:\ti\c2000\C2000Ware_3_01_00_00\device_support\f28004x\examples\CLA):
- cla_ex1_background_task.c
- cla_ex1_background_task_cla.cla
cla_ex1_background_task_shared.h
我在使用此示例时没有遇到任何问题。
当我尝试将这些示例与另一个示例组合(C:\ti\c2000Ware_3_01_00_00\driverlib\f28004x\examples\sci)时,我的问题就会开始:
- sci_ex2_interrupts.c
我在空项目中使用了此示例、该示例工作正常。 我遇到的问题是、编译器在何时无法识别此库的所有头文件的包含路径
我将我的项目与"sci_ex2_interrupts.c"示例的一些函数相结合。
我认为我没有正确地包含 driverlib 库的路径或相关的内容。
我将附加我的项目文件夹(我的项目和我要使用的 sci 示例、包括出现在示例中的一些函数)。 我还尝试将 driverlib 的路径包含在编译器选项中。
我尝试在项目属性中包含文件夹路径 OS 这些头文件/源代码 (在 Project Explorer > Properties > Resource > Linked Resource 中右键点击工程、然后 在 Project Explorer > Properties > Build > C2000 Compiler > Include options 中右键点击工程)、但无法修复问题。
因此、我需要一些帮助来确定我必须执行的操作、或者如何将依赖于"driverlib 或器件"的示例与其他示例进行组合。
可以帮帮我吗? 谢谢你。