This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:NMI (FLAUNCHR)会不时发生

Guru**** 2433180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28374D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920499/tms320f28374d-nmi-fluncerr-happening-from-time-to-time

器件型号:TMS320F28374D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好,

我们面临的是在 TMS320F28374D 上很少发生的 NMI (FLAUNCHERR)。

我们将对由于 NMI 看门狗而导致的几个 MCU 复位进行实验、经过初步调查后、似乎原因是不可纠正的闪存 ECC 错误。

通过查看内部寄存器、我们发现在复位事件之后、NMISHDFLAG 寄存器中的 FLLUNCERR 位被置位。

其他信息包括:

  1. 我们      正在使用两个 CPU 来创建两个独立的控制器。
  2. GSRAM      组8/9/10/11分配给 CPU2。

 我该怎么办?  如何解决此问题?  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    是在每个器件上发生的吗?  如果是、则可能是由于对错误的 ECC 进行编程而导致的问题。 请检查并告知我。

    他们可以检查发生错误的地址(请参阅闪存 ECC 寄存器)、并查看它是否与他们的生产映像匹配(假设在应用程序运行期间或现场未再次对该位置进行编程)。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    首先、感谢您的回答。

    在每个器件上、它的发生似乎越来越少。 它通常在上电几个小时后发生(通常在8-10个小时后发生)、但也可能在几分钟后发生。

    编程;我们有自己的引导加载程序;当我们在应用程序中时会出现问题。

    使用 JTAG 连接 Blackhawk 和 Uniflash 对引导加载程序进行编程

    使用与 RS485通信的专有协议对应用进行编程。

    此致

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还重新编译了工程以在没有引导加载程序的情况下工作、问题仍然可见; 器件在10小时后复位。

    此致

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    感谢您提供信息。

    您是否在所有器件的同一位置看到 ECC 故障?

    如果是、则可能是自定义加载程序错误地对 ECC 进行了编程。

    在发生故障的器件中、您只需在 RAM 中加载一个代码、即可在启用 ECC 检查的情况下读取整个闪存。  并监视 ECC 寄存器以查看发生错误的地址。  找到错误位置后、您可以缩小问题范围。

    您的应用程序在运行时是否也会进行闪存编程?

    CPU1闪存或 CPU2闪存中是否出现问题?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

     此时、我有3个测试中的器件。

    下次发生故障时、我应该能够读取产生问题的地址。

    CPU1上显示此问题。

    程序加载;我们在没有引导加载程序的情况下也会对此问题进行实验。

    我们可以重新编译代码以在没有自定义引导加载程序的情况下工作、因此我们可以使用 uniflash 或 CCS 加载代码;因此、我认为我们可以将自定义加载程序排除为根本原因。

    此致

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    感谢您提供信息。  必须知道、即使使用 CCS 或 UniFlash 进行编程、应用也会失败。  如前所述、我认为了解 ECC 错误发生的地址非常重要。  这有助于您确定根本原因。

    以下是需要考虑的一些事项:

    1.您最近是否对您的应用程序进行过任何更改?  自应用程序最近开始失败以来、您需要专注于这些更改。   

    2.一旦您使用 CCS 或 UniFlash 对器件进行编程(以及在运行应用程序之前)、请将一个简单代码加载到 RAM 中、以便在启用 ECC 的情况下读取整个闪存。  这有助于了解错误是在应用程序执行之后还是甚至在执行之前出现。

    3.您是否对应用程序进行了校验和测试(不是在运行时)以确保闪存中的应用程序映像完整?  如果是、校验和测试是否通过了故障器件的测试?  编程后、您可能需要立即在器件上运行测试。

    4.您的应用是否在其中嵌入闪存 API?  如果是、应用程序是否会调用闪存 API 来在运行时擦除和/或编程闪存?

    5.是否对 DCSM 用户 OTP 进行编程?  如果是、请检查 OTP 上是否有上面列出的#2和#3。

    6.您可能已经知道了这一点,但以防万一:在您的应用程序链接器 cmd 文件中,您是否有任何已初始化的段映射到 RAM?  如果是、请注意、所有已初始化的段都应映射到闪存。  如果需要,可以在运行时使用 memcpy()将它们复制到 RAM,然后再从 RAM 访问/执行它们。   

    7.请确保按照工作频率正确配置闪存等待状态。

    谢谢、此致、
    Vamsi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi,

    所有检查点 均未成功。

    请您详细说明一下 POIN6吗?  

    不是很清楚

    谢谢你

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Vasmi、

    我仍在等待接受测试的设置中出现新的 NMI 事件。

    关于闪存配置、您可以在这里找到内部寄存器的屏幕截图

    此致

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    您能解释一下它意味着什么不成功吗?  请提供更多详细信息。

    在应用程序链接器命令文件中、是否有任何内容映射到 RAM?  可以将未初始化的段(例如:.ebss、 .stack、 .esysmem)映射到 RAM。  但是、初始化的段(如.text、.cinit、.econst、.switch、.reset)应该只映射到闪存。  如果需要从 RAM 执行任何代码,仍需要将其映射到闪存以进行加载,然后在运行时使用 memcpy()将其复制到 RAM。  您知道 ramfuncs (或.TI.ramfunc)-对吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    好的、请在您找到故障地址以及该地址属于您的应用程序时通知我们。   

    关于闪存配置: 我查看过、看起来不错。 下次、如果您希望我们查看此类内容、请拍摄清晰的快照、以十六进制格式显示所有位字段值。 这样便于查看。  我将所有十进制值转换为十六进制、这次查看了。  感谢您的理解。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在所测试的设置之一中试验一个新故障。

    我们捕获了在本例中生成故障的地址:

    • 寄存器地址0x5FB06 UNC_ERR_ADDR_LOW = 0x0000000
    • 寄存器地址0x5FB08 UNC_ERR_ADDR_HIGH = 0x000701FC

    此致

    Emanuele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    该特定地址位于 TI-OTP 闪存的一个部分、其中包含有意的 ECC 错误、因此面向安全的应用可以验证 ECC 逻辑的功能。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、

    现在的问题是为什么会发生这种情况。

    1. 指针可能会有问题吗?
    2. 这可能是闪存编程问题吗?

    我正在准备另一项测试:

    我将在连接 Blackhawk 的情况下向位置0x701FC 添加2个观察点(读取/写入)。 我希望能找到这种错误的访问发生在哪里。

    在这种情况下不会产生 NMI、但是如果有一个到这个位置的存储器访问、CPU 应该暂停。

    还有另一个有趣的问题;我发现另一篇文章的问题大致相同:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/767132?TMS320F28375D-Rarely-occuring-NMI-FLUNCERR-on-28375D

    相同事件和相同错误地址; 0x701FC...

    您知道他们是如何解决的? 没有其他信息。

    此致

    Emanuele

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emanuele、

    很高兴与您和您的团队一起进行长时间高效的调试呼叫。  希望它能帮助您确定调试解决方案。  与您的团队离线保持一致、我认为这已关闭。

    以下是可能参考此帖子的任何人的一些详细信息:

    由于 NMI 被保持禁用、在调试器连接的情况下不会发生 NMI 事件。  使用调试器时、在加载后测试应用程序之前、我们建议用户执行调试复位、自由运行 Brom、重新启动、然后执行。  这将有助于使执行接近独立执行。  如果未执行 Brom、NMI 将不会被启用。

    这个调试与闪存编程 API 或工具无关。  已编程内容的质量没有问题。  客户未使用闪存 API。     

    3. ECC 被编程并且 ECC 检查在应用程序中被正确启用。

    4.用户应用程序未有意读取 TI-OTP,而是由于应用程序中的设计问题而发生的。  它将被更新为不读取 C28x TI-OTP 中特意的 ECC 错误位置(0x701F8 - 0x701FF)。  对于希望在运行时检查 SECDED 逻辑运行状况而不在应用程序映像中实际插入错误的任何客户、我们会在 TI-OTP 中对其进行编程。    

    谢谢、此致、
    Vamsi