This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:如果 ADC PPB 过零功能可以避免噪声效应并区分两种从负到正的过零点、反之亦然?

Guru**** 2535780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921057/tms320f280049-if-adc-ppb-zero-crossing-function-could-avoid-the-noisy-effect-and-distinguish-two-kind-of-zero-crossing-point-from-negative-to-positive-or-vice-versa

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、专家、

  • 当使用 ADC PPB 模块的过零功能来检测过零点时,有一个问题是,如果过零点周围有噪声,采样值是... 6、5、4、-1、3、 2、 1、 -1、 -2、-3、 -4... 如何避免这种噪声效应,并在第二-1处获得过零点?
  • 后处理块能否区分上过零点(从负到正)和下过零点(从正到负)?

谢谢!

此致/Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我想您可以通过几种方法来处理这一问题。

    一种方法是使用+和-限值、而不是过零。  例如、TRIGI = 3、TRIGO =-3。   

    否则、您将需要对信号进行一些模拟滤波、或者可能在过零发生时采用 ISR 来更改设定点或暂时禁用过零。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Devin、

    是 C2000Ware 中的示例中的第一种方法、如下路径所示、

    C:\ti\c2000Ware_3_0x_00_00\driverlib\f2838x\examples\c28x\adc\adc_ex8_ppb_limits

    谢谢!

    此致/Rayna