This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2472420 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921385/compiler-tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITETMDSRSLVR

工具/软件:TI C/C++编译器

我想询问有关 TI DSP 芯片 TMS320F28377/9S 的一些信息。

我们公司计划使用它来实现旋转变压器数字转换。 ,我们有以下问题需要与您确认

 

1.解析器软件解码是否有成功的应用案例;如果我们使用它、系统的电压电平应该是多少?

2.解码器的电频率?

3.预编译库及其与软解码相关的组件?

4、TMS320F28377/9S 和 PGA411?之间的性能差异是什么

5.应设置多少激励?

6.提高信噪比的方法是什么? 如何通过优化硬件设计来实现这一点?

7.解码器的精度和迟滞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 中提供了一个旋转变压器示例、位于  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSRSLVR_v1.0

    它使用 TI 提供的 EVM - TMDSRSLVR。

    演示示示例使用10kHz 的 exc freq。

    是的、它作为库提供。

    4、这种研究虽然接近,但没有进行。

    5.设计人员必须根据用例作出决定。

    6、这在很大程度上取决于硬件布局、将反馈信号调节到更接近 ADC 输入电压限值、并使用反馈的峰值进行角度计算

    它在12至13位之间变化。