This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1000:使用电阻分压器和运算放大器电路检测三相 Vienna:电压

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/921001/ccs-tidm-1000-three-phase-vienna-voltage-is-sensed-using-a-resistor-divider-and-op-amp-circuitry

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:AMC1301

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我不太理解这个参数“Gaine 需要运算放大器2”和“需要运算放大器的增益”代表什么? 它在整个操作中发挥着什么作用?

如下图所示、紫色框被标记

期待您的回复

运算放大器2需要使用 Gaine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     “光放大器2需要使用 Gaine”

    这是第二个运算放大器的增益。 此计算基于输入范围(2.05V)和输出范围(ADC 输入范围3.24V)  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我有一项补充质询:

    首先、电阻分压为电压、然后增益为8.2至 AMC1301、然后通过差分放大器、增益为0.7978723。

    "Gaine?运算放大器"是指什么增益?为什么这两个增益不同、一个为1.58、另一个为0.77 μ A

    祝你一切顺利