This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:大家好、这是我的最后希望、在过去的几周里、我一直在拔头发。 获得了6块采用 TMS320F28377S 构建的全新电路板、2块-工作、4块不等39;t 已更换其中一个无法正常工作的主板上的 MCU -仍然无法正常工作。 有一些

Guru**** 2449630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920999/tms320f28377s-hi-you-are-my-last-hope-been-pulling-my-hair-out-for-last-couple-of-weeks-got-6-brand-new-boards-built-with-tms320f28377s-on-them-2---work-4-don-t-replaced-mcu-on-one-of-the-boards-that-did-not-work---still-does

器件型号:TMS320F28377S
[2020/7/8上午11:30:38] [INFO_C28xx_CPU1:GEL 输出:存储器映射初始化完成
[2020/7/8上午11:30:41] [INFO_C28xx_CPU1:警告:复位后解锁器件(区域1)失败。
[2020/7/8上午11:30:49] [错误] C28xx_CPU1:闪存编程器:擦除扇区 A 时出错。fmstat 值= 1040。 操作已取消(0)。
[2020/7/8上午11:30:49] [错误] C28xx_CPU1:文件加载器:存储器写入失败:未知错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小飞

    如果不是闪存、您是否成功地与器件建立了稳定的 JTAG 连接并使用 CCS 进行连接?

    您是否尝试加载到 RAM?  成功了吗?  

    这些是 TI 的新鲜产品吗?  或者 您以前是否对它们进行过编程?  如果这些是全新的已擦除单元、请尝试以等待引导模式进行连接。  请告诉我这是否有帮助。

    使用相同的 CCS+仿真器设置、您是否能够成功对 TI 控制卡进行编程?  如果您能够对 TI CC 进行编程、则可能是您的电路板出现故障。

    谢谢、此致、

    Vamsi