This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:采用 vcu2的 FFT

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920735/tms320f28379d-fft-with-the-vcu2

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

TMS320F28379D 的 Bootrom 是否包含 vcu2的 Twiddle 因子表?

 

使用 vcu2可以为 FFT 计算的最大点数是多少?

 

非常感谢

Ralf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf、

    VCU2应该能够访问引导 ROM 中的 FFT Twiddle 因子表、但 VCU2库似乎定义了它自己的 Twiddle 因子表、并使用了这些表。 它支持高达1024点 CFFT。 如果您需要更高的尺寸、我相信您需要输入例程来即时计算旋转因子表。 我认为 FPU 侧 FFT 示例中存在这样一个例程。

    在引导 ROM 上、我进行了更多挖掘:

    -引导 ROM 表上的 F2837xD TRM SPRUHM8I 第4.10.3.5.1节基本上是一个减压字。 它要求用户查看一个.map 文件、该文件包含在已发布的引导 ROM 源代码中、用于引导 ROM 符号和地址。  

    因此、我查看了 C2000Ware、并在 C:\ti\c2000Ware_3_02_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd 中查找.map 文件、并且发生了4次。 因此我选择了一个(F2837x_cpu01_bootrom_goldin.map)并查找"FFT"、然后发现了这一点、大概是指1024pt FFT (CFFT)的 VCU2 Twiddle 因子表。

    003fca8 _phy_tf1024pFFTTable_vcu0
    003fc598 _phy_tf1024pFFTTable_vcu2

    谢谢、

    Sira