This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:基于 Simulink 的 PCMC 应用可在基准电压为 gt (&G)后获得一致的 ADC 读数;2.2V

Guru**** 2531310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920018/launchxl-f280049c-simulink-based-pcmc-application-results-in-consistent-adc-readings-after-the-reference-voltage-is-2-2v

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

您好!

首先、感谢您帮助我取得进展。

好消息是、我有一个工作中的 Simulink 模型、它能够在 PCMC 闭环中运行、并且在少数电压下运行良好。

但是、当请求的基准电压大于2.2V 时、该模型的行为异常。 (注意:我尝试从 TI 应用复制所有内容)

下面是我进行的实验:

立即启动在 Simulink 中以2V 作为基准电压建模的 PCMC 闭环应用。

在目标上部署的应用程序工作正常、比较器(COMPH)能够触发 PWM、输出电压为2.0V。

现在、我将基准电压设置为2.1V -工作正常。

现在、我将基准电压设置为2.2V -工作正常。

现在我将基准电压设置为2.3V -这里我的 ADC 读数(Vout)波动很大。 为什么会发生这种情况? 有线索吗?

注意:我已经测量了我的应用和 TI 应用之间的反馈电流、Buck_UK_pu 和 ADC 读数、并发现它们匹配。

然而、当基准电压为2.3V 时、即使在 TI 应用中、  Buck_UK_pu 也有很大变化。 但是、TI 应用中的 ADC 值非常稳定、但与我的应用不匹配。

我又做了一件事:

我尝试记下 TI 和我的应用之间 Buck_UK_pu 的 VMC 闭环值。

它们匹配我设置的每个基准电压。 由于我们在 VMC 基础上构建 PCMC、我确保了基础保持不变。

因此、在我的应用程序偏离的大于2.2V 电压的拼图中、可能缺少什么。

此时的任何线索都将帮助我完成此活动、我们可以为用户提供 Simulink 中内置的 PCMC 模型。

感谢您迄今提供的支持以及我准备回答的任何问题。

注意:我没有使用 DF22控制器。 我有一个基本 PI 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 PI 增益、现在起作用了。

    不过、有一个观察结果。 从2.3V 到3.0V 的受控体动态不同于其他电压下的行为方式。

    我是说、Vout 漂移很大(但现在处于可以容忍的频带中)。 但 Vout 在低于和高于(2.3V 至3.0V)时保持稳定。

    这样做的原因可能是什么? 对于 TI 应用、我看到的情况相同。

    最后一个问题。

    为什么我们在已经具有电压模式控制的情况下发明了峰值电流模式控制。

    我是说峰值电流带来的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一个快速观察结果。

    TI 针对 PCMC 闭环类型的应用在参考电压3.2V 时饱和。

    这是预期的吗? 如果是、我们为什么会看到这限制为3.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    我很高兴您能够调整 PI 控制器以稳定工厂。

    我认为我没有适当的专业知识来满足您对 PCMC 控制理论的询问。  但是,公共领域的信息和分析涵盖了 PCMC 与 VMC 相比的优缺点。

    您所关注的 PCMC 示例仅用于演示如何将 C2000器件配置为支持 PCMC 控制。  此外,硬件的设计初衷是演示 VMC --我怀疑某些组件修改会为 PCMC 提供更高的稳定性。

    该示例的标称输出电压为2V、预计可正常工作。

    Tommy