This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:为什么我的 C2000#39闪存被擦除???

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920798/ccs-tms320f28032-why-my-c2000-s-flash-was-erased

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户正在使用28032开发 DCDC、

在高温下运行7小时后、我们发现我们无法与28032通信、我们发现闪存是空的!!

我们以前从未见过、您能建议我们如何分析此问题吗?  

哪个原因可能导致闪存被擦除。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、   

                   请回答以下问题:  

    1. 您能给我发送整个闪存的转储吗?
    2. 您是否有显示闪存位置的 CCS 屏幕截图? 我对密码位置特别感兴趣。
    3. 器件所处的高温是什么? 是室内的环境温度吗?
    4. 您是否能够对闪存进行重新编程?