This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 和 DAC 接口

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920872/tms320f28388d-adc-and-dac-interfaces

器件型号:TMS320F28388D

您好!

TMS320F28388D 由4个 ADC 模块组成,每个模块是否可以配置为12位/16位和单端/差动模式?

2、ADC 和 DAC 输出引脚连接到 ADC 和 DAC 模块并由同一引脚共享、DAC 输出引脚是否可配置为 DAC 输出、以及其他引脚是否可配置为 ADC 引脚。 请尽早提供您的信息。谢谢。

此致、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    根据数据表、ADC 模块可运行为16位差分、16位单端 或12位单端。  这些是唯一支持的模式。

    DACA 输出使用与 ADCINA0 (或模块 ADCA 的通道0)相同的引脚。  DACB 输出使用与 ADCINA1 (或模块 ADCA 的通道1)相同的引脚。  当 DACA 和 DACB 同时使用时、ADCA 中的其他通道仍可用作 ADC 输入引脚。  DACC 也是如此、其输出也与 ADCINB1 (或 ADCB 的通道1)共享。  如果使用了 DACC、则 ADCB 的所有其他通道仍可用作 ADC 输入。

    希望这能解答您的疑问。

    此致、

    Joseph