This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28035:BQ32002振荡不能正常工作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/920310/compiler-tms320f28035-bq32002-oscillation-not-work-normally

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:BQ32002BQ3200

工具/软件:TI C/C++编译器

这是我的 BQ32002年的电路  

电容为12.5pF 的32.768kHz 振荡器(CM7V-T1A_12.5pF)连接在 BQ32002的引脚1和 PIN2之间。 但  振荡器似乎不是  

振荡完美。 下面是 BQ3200的引脚1和 PIN2之间的波形。 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wengou、

    我的同事明天会回来。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该振荡器具有正确的电容、它是否符合数据表表表6.3中的其他规格? 连接到示波器似乎表明振荡正在发生、因此晶体振荡器不太可能出现问题。  

    由于多种原因、探测晶体振荡器可能并不总是符合您的预期。 示波器探针的电容将影响振荡。 探头电容过大将阻止振荡。 在该测量中、我们可以看到频率太低。

    或者、您可以使用位的(振荡器失败)来检查是否有停止的振荡。 请记住在加电后清除、因为它将初始化为 true

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在指向我的振荡器的链接下方(Micro Crystal /CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20ppm-TA-QC)

    是否满足 BQ32002的要求?

    e2e.ti.com/.../cm7v_2D00_t1a_2D00_1085727.pdf

    您是否可以向我展示下面所示的内部32kHz 振荡器的方框图?

    如果我们在初始化阶段不清除位、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XTAL 满足数据表要求。

    我无法共享方框图。 这是一款设计支持有限的旧器件。

    如果在初始化期间未清除、该值将保持为1、并且您将无法检测后续振荡器故障

    此致、
    通道