请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280024
工具/软件:TI C/C++编译器
您好、香榭丽舍
我想避免在 C 和 ASM 源代码中删除未使用的变量。
CCS:版本:10.0.00010
编译器:TI v20.2.0.LTS
目前、未使用的变量被消除。
我尝试了以下操作:
-添加了 C、易失性声明。
-使用 ASM、
.sect "version_NMC"
_CU32_SoftVersion:
ulong 00000004h
但是、情况是相同的。
感谢您对我的专业指导。
此致、
Hitoshi