This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:F28377代码至 F280045

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919356/tms320f28377s-f28377-code-to-f280045

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在上一篇相关文章中、我提出了一些解决方案、通过使用比 F28377更小的处理器来降低项目的成本和尺寸。

答案是 F28075或 F28045 (立即申请样片)

目前、我有一个 F28377项目(基于用于控制无刷电机的 SIDDK)

我们能否在不进行任何更改的情况下直接使用所有代码(和 c2000ware 库)、从而将 F28377代码运行到 F280075和45控制器中?

或者、我们应该在新控制器上启动一个新的"hello"项目、并在其上集成您的代码?

示例:28377上的时钟为200MHz、其他...上的时钟为120/100MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该相当容易。 您将需要在工程属性中更改器件变体(如果指定)、指向新目标的 driverlib 和/或 device_support 文件、并使用正确的链接器命令文件。 因此、我不需要从准系统项目开始、然后再构建它。

    仅供参考-它是 F2807x 和 F28004x、您的帖子中有一些拼写错误。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、