请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
在上一篇相关文章中、我提出了一些解决方案、通过使用比 F28377更小的处理器来降低项目的成本和尺寸。
答案是 F28075或 F28045 (立即申请样片)
目前、我有一个 F28377项目(基于用于控制无刷电机的 SIDDK)
我们能否在不进行任何更改的情况下直接使用所有代码(和 c2000ware 库)、从而将 F28377代码运行到 F280075和45控制器中?
或者、我们应该在新控制器上启动一个新的"hello"项目、并在其上集成您的代码?
示例:28377上的时钟为200MHz、其他...上的时钟为120/100MHz