This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280049:CPU:(错误-1135 @ 0x0)、[ERROR] C28xx_CPU1

Guru**** 2528020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049, ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919587/ccs-tms320f280049-cpu-error--1135-0x0-error-c28xx_cpu1

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件: ISOW7841

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们的客户在使用 TMS320F280049测试其电路板时遇到一些问题。 我收到以下信息:  

我们使用为2线 JTAG 配置的 XDS110编程器/调试器、

与 DSP 的连接是完全随机的、我们通常根本无法连接。

对于全新的 DSP、我们看到每15ms 进行一次信号复位、看起来很正常、

我们发现了一个原理图错误、我们修复了该错误:我们将5V 电压下提供的 isow7841直接连接到 C2000、微控制器上的电源电压强制为3.4V、

我们在 C2000和 isow7841之间放置了一个4.7k Ω 电阻器、这个问题似乎已经解决(我们也用一个新的电阻器来更改 C2000)。

今天我们不得不编写新版本的固件、问题再次出现:

 

[错误] C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.1.1.00002)

[2/7/2020 08:50:23] [错误] C28xx_CPU1:JTAG 通信错误:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包9.1.1.00002)

[2/7/2020 08:50:25] [错误] C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序

非常感谢
Ramtin