This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:CANbus 消息 ID 问题

Guru**** 2908170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919606/ccs-f28m35h52c-canbus-message-id-problem

器件型号:F28M35H52C

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我的 CAN 总线 通过 F28m35h52c1微处理器与两个卡通信。 但我遇到了一个非常奇怪的错误。 由于工程原因、我必须为 CANbus 消息部件 TX 和 Rx 提供0x185。 但当我给出0x185时、通信停止。 当您将消息 ID 部分更改为0x7f0或0x1、0x2而不改变任何内容时、通信会继续。 您认为原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于所使用的 MSGID、通信没有停止的工程原因。 如果不满足过滤标准,则可能无法接收消息,但通信不会简单停止。 请下载我的应用报告 http://www.ti.com/lit/sprace5 并查看提供的调试提示。