This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-KIT:DRV8301-69M-KIT

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919177/drv8301-69m-kit-drv8301-69m-kit

器件型号:DRV8301-69M-KIT
主题中讨论的其他器件:DRV8301MOTORWARE

关于 DRV8301套件的硬件、

DRV8301评估套件包含6个功率 MOSFET (如果我们的设计中增加了功率 MOSFET 的数量)。

1、我们应该研究什么是预防措施、

2.对于软件(例如 Motorware 中的.e),需要进行的所有更改是什么。

谢谢、

Vivishekh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 MOSFET 和栅极驱动器的数据表、或有关电源电路的一些教科书。 我认为您不能 直接在该 EVM 套件上增加功率 MOSFET 的数量、如果您想支持更高的功率输出、则应该设计您的电路板。

    在软件设计方面、您应该根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (24.0)

    #define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz              (335.648)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V      (66.32)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (41.25)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (82.5)