This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:CLA 读取 ADC 数据错误

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919563/tms320f28374s-cla-read-adc-data-error

器件型号:TMS320F28374S

您好专家、

我的客户正在使用 CLA 读取 ADC 结果。

如下所示:

vxCAPR = AdcaResultRegs.ADCRESULT0

vxCapR 是浮点型变量。

我们从 vxCapR 获得的结果是 ADC 引脚上实际电压值的65535倍。  

拆解如下所示:

818              vxCAPR = AdcaResultRegs.ADCRESULT0;

0000a3d8:  74800B00   MUI32TOF32 MR0、@0xb00

0000a3da:  74C01490   MMOV32    @0x1490、MR0

CCS:            v8.3.1;

编译器:   v18.12.5 LTS

谢谢

谢尔登