This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GPIO 至 ePWM 跳闸典型值和最大值 延迟时间

Guru**** 2470840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919433/tms320f28377s-gpio-to-epwm-trip-typical-and-max-delay-time

器件型号:TMS320F28377S

您好专家、

我们想知道以下信号链中的典型延迟时间:

外部输入信号-> GPIO 多路复用器。 ->输入 XBAR -> ePWM 的 TZ 模块

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们将其输入到数据表中大约为25ns。