This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:正弦/余弦编码器示例代码

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/919343/tms320f280049c-sin-cos-encoder-sample-code

器件型号:TMS320F280049C

您好!

  是否可以使用 TMS320F280049C 驱动旋转变压器以获取 BLDC 电机的角度?  我发现 tmdxiddk379d (部件 M13)提供了硬件指南。 我可以使用此部件与 TMS320F280049C 配合使用 吗? 在哪里可以找到有关驱动旋转变压器和获取角度的源代码?  

谢谢!

林家杰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我 把正弦/余弦编码器和旋转变压器弄混了。 我将在新主题中提出另一个问题。