This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280024:针对 ERRORSTS 引脚的上拉或下拉

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/918997/tms320f280024-pull-up-or-pull-down-for-errorsts-pin

器件型号:TMS320F280024

各位专家:

请告诉我 ERRORSTS 引脚的正确设置。

TRM:
3.6.7错误引脚
所有 GPIO 引脚都是上电时的输入。 如果加电期间所选 ERRORSTS 引脚的状态很重要、则应将外部上拉电阻连接到该引脚。

数据表:
错误状态输出。 使用时、该信号需要一个外部下拉电阻器。

感谢您的检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、

    在此器件上、ERRORSTS 引脚的极性是可配置的、默认情况下为低电平有效。 如果使用默认极性(低电平有效)、则如数据表中所述、您需要在该引脚上下拉、以便在引脚上出现任何故障时、该信号指示错误状态。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的检查。
    将与我们的客户分享。

    此致、
    Hitoshi