请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2809 您好、香榭丽舍
我知道 TI 建议使用22K 欧姆作为 ADC 的外部电流偏置电阻器、以实现 ADC 的正常运行。
我想知道该电阻器的最大容差。 例如、如果施加20k Ω 电阻、是否有任何副作用?
谢谢、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
我知道 TI 建议使用22K 欧姆作为 ADC 的外部电流偏置电阻器、以实现 ADC 的正常运行。
我想知道该电阻器的最大容差。 例如、如果施加20k Ω 电阻、是否有任何副作用?
谢谢、
Steve
Steve、
在10%容差下、对 RESEXT 的要求是22k Ω 电阻器(最大 EIA 规格)。 因此、它的低侧为19.8kOhm。 假设客户使用的容差相同、为20kOhm、低至18kOHm。
在任何速率下、该电阻器都会设置 ADC 子系统的偏置电流、并且根据上述参数、该电阻器超出规格。 我知道 ADC 会消耗更多电流/功率、因此我无法预测线性度(INL/DNL)的影响。 我相信不会因此而损坏内部系统。
如果客户在使用该电阻器的系统中看到 ADC 的可接受性能、我认为没有问题。 但是、TI 无法保证 ADC 在所有条件下在规格内运行、因为这超出了 DS 要求值的规格。
最棒的
Matthew