This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1159047/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我想知道我是否可以使用 CLB 创建一个非常快速的16位计数器、该计数器将控制外部并行16位 DAC? 因为 CLB 类似于 CPLD 逻辑块。

我尝试使用该外部精密 DAC 创建快速模拟斜坡。

谢谢、


Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    我们的专家将在今天再次讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、  

    您能否提供有关您想要使用 CLB 实现什么的更多详细信息? 按计数器计算、您是否意味着要使用16个 CLB 输出来模拟16位计数器? 请记住、每个 CLB 只有8个输入、因此至少需要2个 CLB 逻辑块。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望能够以极高的速度(尽可能快、如果可能、最高可达25Msps)控制外部 DAC (LTC1668)。 我不使用 CPLD、而是想 CLB 是否能够控制这个 DAC (生成一个斜坡斜率)、而我能够根据 PWM 事件或触发来触发/复位该 DAC。 DSP 内用于峰值电流模式控制的内部斜率补偿器限制为12位、我需要至少16位的分辨率。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arnaud、

    感谢您的澄清、请允许我有时间与我的团队成员讨论、看看这是否是 CLB 可以实现的

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要连接到时钟输入还是数据输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我希望能够使用 CLB 以极快的速度控制 DAC。 在这种情况下、它必须同时存在。 时钟和数据作为时钟控制数据输入的速率。

    此致、


    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CLB 是能够实现的、但输出17个信号并不是我建议您执行的操作。

    您需要1个时钟输入+ 16个数据输入信号。 您需要使用2个 CLB、这意味着您无法使用一个计时器输出和一个 CLB。

    因此、我认为对于16数据输入、您不应使用 CLB。

    这有道理吗? 每个 CLB 有8个输出。

    NIMA