This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法使用 UniFlash 8.0或 CCS 11擦除闪存

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1165617/tms320f28377d-cannot-erase-flash-with-uniflash-8-0-or-ccs-11

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我们已经基于 TMS320F28377D 构建了一个板。

我可以使用 Code Composer Studio 对内部闪存进行一次编程、但无法对其进行擦除/重新编程!

我可以使用 UniFlash 和 XDS2xx USB 调试探针读取存储器内容、但当我尝试写入或擦除内部闪存时、我收到以下错误消息:

[INFO] C28xx_CPU1: GEL Output: Memory Map Initialization Complete
[ERROR] C28xx_CPU1: Error initializing flash programming: Interface returned from dll, but flash is not available on this device.
[INFO] C28xx_CPU2: GEL Output: Memory Map Initialization Complete
[ERROR] C28xx_CPU2: Error initializing flash programming: Interface returned from dll, but flash is not available on this device.

这里出了什么问题?

此致

Fabrice Mousset

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabrice、

    您能否在生成调试服务器日志时重现此问题? 生成日志后、请压缩并附加到此主题。

    谢谢

    Ki   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ds.zip

    早上好、Ki、

    在 UniFlash 日志文件中、几分钟后我中断了擦除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    在我尝试过互联网上的任何东西后、我已经使用闪存 API 库构建了一个小应用、尝试擦除闪存扇区。

    这个在内部 RAM 上运行的应用程序运行良好!!

    之后、我可以再次使用 UniFlash 或 CCS 擦除闪存并传输新应用!

    注意: 调用 fapi_initiatizeAPI ()足以"恢复"闪存访问

    此致

    Fabrice